TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新

  • InvenSense 传感器合作伙伴可为可穿戴设备、可听设备、医疗保健设备、无人机、其他物联网和机器人等应用实现高效的原型设计和开发
  • 合作伙伴提供采用 InvenSense MEMS 传感器的参考设计、评估套件、模块和软件算法,帮助构建物联网解决方案,加快产品上市时间并降低总成本
  • 目前的合作伙伴包括 Renesas、Ambiq、Qualcomm Technologies、Alif Semiconductor、Ambarella、AONDevices、Syntiant、Isentek、MindMics 和 Avnet,每季度还会增加其他合作伙伴
  • 合作伙伴 Renesas 和 Ambiq 将与 TDK 一起在 6 月 25 日至 26 日举行的 Sensors Converge 展览会上展出联合解决方案

2024 年 6 月 24 日

TDK株式会社(TSE:6762)宣布推出 InvenSense 传感器合作伙伴计划 ,在物联网、可穿戴设备、可听设备、AR、VR和机器人应用中使用InvenSense MEMS传感器,加快产品上市速度,促进创新。通过这一新的生态系统合作伙伴关系,更多工程师和开发人员可以获得领先的 InvenSense 传感器技术以及参考设计、软件解决方案和开发工具包,帮助他们将产品设计变为现实。

InvenSense 传感器合作伙伴计划使 ODM、OEM、开发人员、工程师和技术爱好者能够使用各种 InvenSense MEMS 传感器-运动传感器、工业运动模块、麦克风、压力传感器和超声波传感器。合作伙伴参考工具包作为真实案例,展示了InvenSense MEMS传感器如何与合作伙伴的产品协同工作,为各行各业提供更精确、更可靠、更高效的解决方案。这不仅缩短了产品上市时间,还降低了构建物联网解决方案的拥有成本。

"瑞萨非常高兴能够成为 InvenSense 计划的一部分,因为 InvenSense 提供了各种集成到瑞萨 Quick Connect Studio 平台的高精度传感器。这有助于客户快速开发物联网、家庭自动化、消费和工业应用的系统解决方案。"瑞萨产品营销负责人 Pooja Bhadrappanavar 说。

InvenSense 传感器合作伙伴计划的现有成员包括:

微控制器/SOC合作伙伴:

  • 瑞萨电子 - InvenSense与瑞萨合作,为各种工业、家用电子产品和物联网应用提供支持。InvenSense MEMS 传感器已作为传感器 PMOD 板(QCIoT-42688P)集成到瑞萨快速连接平台上,使用户能够选择这些传感器,在瑞萨 MCU 平台上快速开发物联网解决方案原型。瑞萨的 AI 套件还包括了 ICM-42670-P PMOD 板和驱动器。
  • Ambiq Micro - InvenSense与 Ambiq Micro 合作,为可穿戴设备和可听设备等超低功耗应用提供支持。InvenSense 运动传感器和麦克风已集成到能量收集参考设计和超低功耗语音激活套件中,并采用最新的 Apollo510 SOC;Ambiq 利用其在低功耗/高计算方面的领先优势,进入功耗受限的电池供电应用市场,如医疗保健、货物/人体/宠物追踪器、楼宇访问和自修复条件工厂监控。
  • 高通技术公司 - InvenSense正在与高通技术公司合作,为机器人市场带来最新的创新和技术解决方案。作为多个Qualcomm®机器人平台的传感器提供商,TDK致力于创建 "TDK Mezzanine "板,以支持所有Qualcomm机器人平台。该夹层平台允许任何计划使用高通机器人处理器的客户快速高效地评估和开发任何机器人产品所需的所有必要传感器和电机控制器技术。
  • Alif semiconductor – InvenSense partners with Alif Semiconductor to empower high compute AI/ML applications. TDK motion sensors and microphones have been integrated on an AK-E7-AIML AppKit, powered by Alif Ensemble E7 Fusion processor, enabling quick software development and evaluation for Edge Machine Learning use cases.

人工智能芯片合作伙伴:

  • Ambarella - InvenSense与 Ambarella 及其 AI 视觉 SOC 合作,为安防摄像机、视频会议摄像机和其他应用实现电子图像稳定 (EIS),以及机器人同步定位和映射 (SLAM) 功能。Ambarella 的整个 CVflow® AI SOC 评估套件组合,包括最新的 CV72S EVK,都集成了 InvenSense 运动传感器,用于评估和开发光学图像稳定 (OIS) 和 EIS 功能。
  • AONDevices - InvenSense与 AON SOC 合作,支持超低功耗语音激活、语音和声音检测应用。InvenSense 麦克风和运动传感器已集成到 AON 1100/1120 评估套件中,用于在 TWS、扬声器和可听设备上对语音相关应用进行快速评估和原型开发。
  • Syntiant - InvenSense与 Syntiant SOC 合作开发声学和运动事件检测应用。InvenSense 运动传感器和麦克风集成在 RASynBoard 上,RASynBoard 是基于 Syntiant 神经决策处理器和瑞萨 RA6M4 主 MCU 的超低功耗边缘 AI/ML 板。

传感器合作伙伴:

  • Isentek - InvenSense与 Isentek 3D 霍尔传感器合作,将其用于资产跟踪、无人机、导航、电动自行车等 9 轴物联网应用。InvenSense 传感器已与 Isentek 3D 霍尔传感器 IST8306 集成到 9 轴评估套件 DK-42688-9x 和 DK-42670-9x 上。

解决方案/软件合作伙伴:

  • MindMics - InvenSense与 MindMics 合作生产用于压缩人工痕迹的次声波耳塞,用于耳内心脏健康监测。MM-TW-01WT 次声波耳塞采用 InvenSense 6 轴运动传感器,可在听音乐和接听电话时监测心脏健康状况。

分销/设计院合作伙伴:

  • 安富利: InvenSense与 Avnet(TDK 的官方分销商)合作,为预测性维护、声学事件和场景分类、多传感器融合应用构建 RASYN(Renesas Syntiant)人工智能 ML 板。

"Ambiq销售副总裁Mike Kenyon表示:“Ambiq和InvenSense在可穿戴设备、可听设备、工厂自动化和资产跟踪器等电池供电应用的能效方面有着共同的目标。借助 InvenSense 的超低功耗传感器和 Ambiq 的低功耗微控制器,客户可以无缝开发解决方案,加快产品上市时间。”

在 6 月 25 日至 26 日于加利福尼亚州圣克拉拉举行的 Sensors Converge 展会上(TDK 展位号:920),Renesas 和 Ambiq 将与 TDK 共同展出由 InvenSense 传感器支持的解决方案,其中包括 InvenSense 传感器:

  • 瑞萨电子将展示其 Quick Connect Studio 平台,以及用于资产跟踪的 InvenSense SmartMotionTM ICM-42670-P和基于人工智能的智能运动手势与人工智能套件。
  • Ambiq 将展示其 HarvestKit(包括 InvenSense SmartMotionTM ICM-45605 MEMS 传感器)、AP4+ VOS Kit(包括带有声学活动检测功能的 InvenSense SmartSoundTM T5838 麦克风)以及获奖的 Apollo510 SoC。

"我们相信合作的力量能够推动 TDK 的进步。通过我们的 InvenSense 传感器合作伙伴计划,我们致力于增强客户、开发人员和工程师的能力,让他们能够使用我们领先的 MEMS 传感器、合作伙伴解决方案、参考设计和电路板,从而开创尖端的物联网解决方案。"TDK 集团旗下 InvenSense 公司物联网传感器产品营销总监 Sahil Choudhary 说。

有关 InvenSense 传感器合作伙伴计划的更多信息,请访问 invensense.tdk.com/partner-showcase,或联系产品营销总监兼 InvenSense 合作伙伴计划负责人 InvenSense sales电子邮件:inv.sales.ch@tdk.com

术语表

  • UToF:超声波飞行时间
  • PDM:脉冲密度调制
  • SoC:片上系统
  • EIS: 电子图像稳定
  • OIS:光学防抖
  • IMU:惯性测量单元
  • PMOD:外设模块
  • ODM:原始设计制造商
  • OEM:原始设备制造商

InvenSense传感器的主要应用场景

  • ICM-42670-P IMU - 低功耗 IMU
  • ICM-45605- 带平衡陀螺仪的超低功耗 IMU
  • ICM-42688-P - 超低噪声 IMU
  • T5838 - 低噪声 PDM 麦克风

关于TDK株式会社

TDK 公司总部位于日本东京,是为智能社会提供电子解决方案的全球领先企业。TDK 以精湛的材料科学为基础,坚定地走在技术发展的最前沿,刻意 "吸引明天",迎接社会变革。TDK 成立于 1935 年,致力于电子和磁性产品的关键材料铁氧体的商业化。TDK 以创新为动力,产品组合全面,包括陶瓷、铝电解和薄膜电容器等无源元件,以及磁性、高频、压电和保护器件。产品范围还包括传感器和传感器系统,如温度和压力传感器、磁传感器和 MEMS 传感器。此外,TDK 还提供电源和能源设备、磁头等产品。这些产品以 TDK、爱普科斯、InvenSense、Micronas、Tronics 和 TDK-Lambda 等产品品牌进行销售。TDK 专注于汽车、工业和消费电子以及信息和通信技术等高要求市场。公司在亚洲、欧洲、北美和南美拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2024 财年,TDK 的总销售额达 146 亿美元,全球员工约 101,000 人。

关于InvenSense公司

TDK 集团旗下公司 InvenSense 是全球领先的传感解决方案供应商。InvenSense 的 Sensing Everything® 愿景以消费电子和工业领域为目标,提供集成的运动、声音、压力和超声波解决方案。InvenSense 的解决方案将加速计、陀螺仪、指南针、麦克风、气压传感器和超声波飞行时间传感器等 MEMS(微电子机械系统)传感器与专有算法和固件相结合,对传感器的输出进行智能处理、合成和校准,从而最大限度地提高性能和精度。InvenSense的运动跟踪、超声波、音频、定位平台和服务可应用于移动、可穿戴设备、智能家居、工业、汽车、物联网、机器人等多种类型的产品。2017 年,InvenSense 成为 TDK 公司传感器系统业务公司 MEMS 传感器业务部的一部分。2022 年 4 月,Chirp Microsystems 正式与 InvenSense 合并。InvenSense 总部位于加利福尼亚州圣何塞,在全球设有办事处。


如需下载本文和相关图片,请访问https://invensense.tdk.com/zh/news-media/tdk-launches-invensense-sensor-partner-program-to-empower-iot-innovation-with-sensor-technology


所有商标、徽标和品牌名称均为其各自所有者的财产。高通公司品牌的产品是高通技术公司和/或其子公司的产品。高通公司的专利技术由高通公司授权。Qualcomm是美国高通公司的商标或注册商标。